• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • C2000 电机控制 SysConfig 工具

    • ZHCAC26 February   2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • C2000 电机控制 SysConfig 工具
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2工程导入
  5. 3主要设置
  6. 4电机设置
  7. 5器件资源
  8. 6生成的代码
  9. 7总结
  10. 8参考文献
  11. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

C2000 电机控制 SysConfig 工具

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

利用 C2000™ 电机控制 SysConfig 工具,可在 C2000 软件工程中轻松实现电机控制功能。该工具支持通用电机控制实验 (UMCL) 以及所有支持的电机控制库。该工具基于 C2000 SysConfig 工具,因此还提供了器件资源。本应用报告重点介绍了 UMCL,包括其功能和特性,同时展示了电机控制 SysConfig 工具。所提供的内容基于 F28002x 器件、电机控制 SDK 4.02 版和 Code Composer Studio™ (CCS) 12.2 版。

商标

C2000™ and Code Composer Studio™are TMs ofTI corporate name.

Other TMs

1 引言

电机控制 SysConfig 工具有很多优势:

  • 一键添加库:添加库时,也会添加所需的头文件、源文件和库文件以及所需的任何预定义。
  • 器件资源管理:该工具提供了一个出色的图形界面,其中会显示已使用的资源以及器件还有多少资源。这特定于所使用的器件及其引脚数。
  • SysConfig 的所有优势:有关 SysConfig 优势的完整列表,请参阅利用 SysConfig 并借助 C2000 实时 MCU 加速开发。

特别是对于 UMCL,代码量更小。生成的代码基于用户设置,因此如果未使用控制算法或不需要库,该工具不会在工程中包含内容/文件,从而有效地减小代码大小。此外,需要更改的所有设置都包含在一个视图中,而不必浏览多个文件来更改设置。

#GUID-AA99AD55-295E-42A5-8260-8FCCB095AFCC 展示了添加 UMCL 后电机控制 SysConfig 工具的布局。左侧是所有电机控制库和系统资源。使用的库和/或资源会在名称旁边显示一个绿色的勾号标记以及使用的数量。中间窗格包含 UMCL 的所有主要、电机和器件设置。右侧是所有生成的文件、参考文件和器件引脚视图。本应用手册的其余部分分别介绍了每个部分。

图 1-1 电机控制 SysConfig 工具

要使用 UMCL 实验室,需要 LaunchPad、BoosterPack 和电机。按照以下文档中的说明来正确设置硬件:Motor Control SDK 通用工程和实验。

注: 本实验的初始发行版中可能仅支持部分功能。有关提供的支持功能,请参阅 MCSDK 中的示例。

2 工程导入

通过转到 Project -> Import-> <工程路径 - 如下图所示> 并点击相应的工程,可以将 UMCL 工程导入 CCS。

GUID-DDC1D1D8-AC84-4E52-89AE-BCDD79AB5B3E-low.png图 2-1 CCS 内的 UMCL 工程导入

导入工程后,双击“c2000.syscfg”文件,打开电机控制 SysConfig 工具。默认情况下会添加一个通用电机控制实验实例。编译工程 (Project -> Build Project) 后,Generated Source 文件夹将包含该工具生成的所有文件。引用的文件将位于“Referenced Source”文件夹中。

图 2-2 UMCL 工程结构

要运行工程,请点击 CCS 内的“Debug”按钮。要设置监视表达式变量,请使用 Motor Control SDK 通用工程和实验用户指南中概述的说明。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale