• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • C2000 存储器开机自检 (M-POST)

    • ZHCABH9A October   2018  – March 2022 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • C2000 存储器开机自检 (M-POST)
  1.   C2000 存储器开机自检 (M-POST)
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 存储器测试要求概述
    2. 1.2 术语和定义
  4. 2存储器验证的系统挑战
    1. 2.1 存储器测试流程
    2. 2.2 SRAM 测试算法覆盖范围
    3. 2.3 ROM 测试算法覆盖范围
  5. 3总结
  6. 4参考文献
  7.   A F28004x 上的 M-POST 实现
    1.     A.1 启用测试
    2.     A.2 M-POST 持续时间
    3.     A.3 M-POST 结果
    4.     A.4 定期自检
  8.   修订历史记录
  9. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

C2000 存储器开机自检 (M-POST)

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 C2000 存储器开机自检 (M-POST)

本应用报告讨论了特定系列的 C2000 实时控制器中的存储器开机自检 (M-POST) 功能。M-POST 架构可对多个存储器进行并行测试,从而缩短测试时间,并用于片上存储器的开机测试。

商标

C2000is a TM ofTI corporate name.

Other TMs

1 引言

C2000 器件是功能强大的 32 位浮点微控制器单元 (MCU),旨在用于先进的闭环控制应用,例如工业驱动和自动化、工业电源、太阳能和电动汽车应用中的电机控制和电源转换控制。该系列 MCU 除了具有出色的控制性能,还支持大量功能安全特性,可帮助客户设计和认证其功能安全系统。存储器开机自检 (M-POST) 是在器件启动期间测试器件 SRAM 和 ROM 的重要手段。基于客户的一次性可编程 (OTP) 配置,该测试在启动期间借助片上硬件自动执行。测试执行时,会并行测试多个存储器以减少对引导时间的影响。

1.1 存储器测试要求概述

随着半导体在汽车和工业市场的广泛应用,除了功率、性能、面积等传统因素之外,功能安全正成为半导体设计的一个关键维度。功能安全标准(例如,汽车领域的 ISO26262、工业领域的 IEC61508、白色家电领域的 IEC60730 等)列出了此类系统的设计和部署阶段需要遵守的要求。

功能安全要求避免因安全相关电子和电气系统的错误行为而产生的不合理残余风险。故障包括系统性故障和随机硬件故障。对于随机硬件故障,存储器(尤其是 SRAM)是电子器件和可编程电子器件的软件执行部分中功能安全的最重要元件之一。这是因为就面积和晶体管数量而言,SRAM 通常是整个器件中最大的元件。此外,SRAM 是非常密集的电路,因此容易受到细微缺陷的影响。并且,与正常电路逻辑相比,SRAM 的工作电压范围更低,因此更容易受到干扰。对 SRAM 的特性和错误检测的进一步讨论不在本应用报告的范围内。有关详细信息,请参阅 SRAM 中的错误检测。

在功能安全系统中使用 C2000 器件的客户可能需要特定的存储器诊断覆盖范围 (DC),以满足各种功能安全标准或要求。单点故障和潜在故障都可能需要特定的诊断覆盖范围。功能安全应用中使用的电子器件和可编程电子器件可能需要能够在启动时或维护周期内定期执行 SRAM 和 ROM 测试。一些其他类别的安全应用则需要在应用执行的同时定期测试存储器。C2000 上的 M-POST 专为满足前一种需求而设计和启用,以便检测潜在故障。M-POST 能够在启动时执行存储器测试,从而帮助客户实现其功能安全要求。

并且,为了检测系统中的随机硬件故障,C2000 器件在存储器上配备了 EDAC,即错误检测和纠正逻辑。此外,F28x7x SafeTI 诊断库 (SDL) 为 RAM March13n 算法提供了软件,该算法专门针对数据、地址和 EDAC 位,用于解决永久性固定故障,以及系统性能下降可能导致的一些最糟糕的路径时序故障。March13n 测试专为强大的存储器系统内测试而设计,可以轻松集成到系统应用中。有关详细信息,请参阅 C2000™ CPU 存储器内置自检。

利用片上存储器的 C2000 MCU 上的处理元件配备了硬件内置自检 (HWBIST),该自检面向包括 TMU、FPU 和 VCU 在内的 C28x CPU 逻辑,能够实现高达 99% 的 DC。有关更多详细信息,请参阅 C2000™ CPU 存储器内置自检。此外,控制律加速器自检库 (CLA STL) 面向 CLA 实现了 90% 的 DC,并支持在功能安全系统中使用 CLA 进行处理。有关详细信息,请参阅 C2000™ CLA 自检库。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale