ZHCAAW1B February 2011 – April 2021 TL7770-12 , TL7770-5 , TPS3513 , TPS3514 , TPS3606-33 , TPS3613-01 , TPS3617-50 , TPS3618-50 , TPS3620-33-EP , TPS3805H33-EP , TPS3808-EP , TPS3818G25 , TPS386000 , TPS386000-Q1 , TPS386040 , TPS386596 , TPS60120 , TPS60121 , TPS60122 , TPS60123 , TPS60124 , TPS60125 , TPS60130 , TPS60131 , TPS60132 , TPS60133 , TPS60140 , TPS60141 , TPS60204 , TPS60205 , TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213 , TPS61130 , TPS61131 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62111-EP , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS65000 , TPS65001 , TPS65010 , TPS65011 , TPS65012 , TPS65013 , TPS65014 , TPS65020 , TPS65021 , TPS65022 , TPS65023 , TPS650231 , TPS65023B , TPS650240 , TPS650241 , TPS650241-Q1 , TPS650242 , TPS650243 , TPS650243-Q1 , TPS650244 , TPS650245 , TPS650250 , TPS65050 , TPS65053 , TPS65055 , TPS650830 , TPS65086 , TPS65720 , TPS65721 , TPS65811 , UC1543 , UC1903 , UC2543 , UC3903 , UCC2946 , UCC3946
Other TMs
SVS 监测关键系统电压,并在此电压过低时产生复位。同样,LBI 引脚监测电压(通常为电池),并在电池电压低于设置电压时,将低电池输出 (LBO) 引脚驱动至低电平。PFI 引脚监测系统电压电平,并在 PFI 电压过低时驱动电源故障输出 (PFO)。这三种引脚类型实际上是监测电压的比较器和基准电压,用于确保处理器的正常运行 (SVS)、警告用户必须更换电池或重新充电 (LBI),或向某些系统电压过低且需采取操作 (PFI) 的主机发送信号。在每种情况中,受监测的所有电压对于确保整个系统的正常运行非常重要。
理想情况下,比较器具有无限输入阻抗,不会在输入端产生电流。不过在实践中,真正的比较器具有可测量输入阻抗和一定程度的泄漏电流。这些现象会影响输入端电阻分压器设置的跳闸点精度,因为这种泄漏电流无法精确确定,而且因器件而异。在选择电阻时,需考虑两种极端情况:无限电阻或超低电阻。对于无限电阻,跳闸点由泄漏电流主导,泄漏电流通常会发生变化,并导致精度大大降低。对于超低电阻,许多电流会通过分压器消耗,这也是不可接受的。在比较器输入端使用电阻分压器的 IC 必须具有准确的跳闸点,并且不会消耗大量电流。
若要在精度与电流消耗之间做出权衡决策,着手点是使通过分压器的电流比泄漏电流大 100 倍,这绝对是经验之谈。不过,特定应用可能需要更高的精度,或需要以降低精度为代价来减少电流。本报告使用低静态电流、可编程延迟 TPS3808G01 SVS 分析了分压器电路示例,但这些方程适用于在比较器输入端使用分压器的任何 IC 或电路。
如图 2-1 所示,TPS3808G01 的感应引脚输入与 0.405V 内部基准电压 (VREF) 进行比较。分压器用于将受监测的电压 (VI) 降至感应引脚电平。分压器比率基于所需的 VI 跳闸点选择,SVS 应在此点生成复位。此跳闸点是阈值电压 VIT。必须提供准确的跳闸点,才能防止系统过早或过晚复位。
选择要使用的电阻时,应先选择 R2;然后求解 R1 以达到所需 VIT。Equation1 展示了 R1 的计算(给定 R2),Equation2 基于 R1 和 R2 的选定值计算了 VIT 的实际值。
不过,由于存在泄漏电流 (IS),感应引脚的电压 (VS) 不是预计的所需 VIT。实际 VS 可使用Equation3 确定。实际输入阈值电压会由于泄漏电流而变化,可通过Equation4 计算。可使用Equation5 确定分压器的结果精度。
分压器消耗的电流 IR1 是经过分压器中顶部电阻的电流(包括泄漏电流的影响)。该值可使用Equation6 确定。当 IS 为正值时,进入分压器的电流达到最大(流入引脚;请参阅图 2-1)。Equation6 展示了分压器消耗的电流随输入电压呈近似线性变化。当泄漏电流很小并且/或者分压器中的电阻较小时,Equation6 简化为欧姆定律。
通过变换Equation5 并求解 R2,我们可以得到Equation7。此公式可用于设计符合所需精度要求的分压器。请注意,负精度等同于使用负泄漏电流,并生成当精度和泄漏电流均为正值时存在的相同电阻 (R2)。换而言之,如果泄漏电流为负值(即流出引脚),阈值电压将低于预计电压,这相当于负精度。
通过变换Equation4 并求解 R2,我们可以得到Equation8。通过此公式,我们现在可以设计分压器以达到所需电流 IR1。
表 3-1 列出了系统要求,其中必须使用具有 1% 精度阈值电压的 SVS。当电源电压低于其标称值(3.3V 到 2.97V)的 10% 时,处理器应复位。VREF 和 IS 可直接从器件数据表中找到。
字段 | 值 |
---|---|
IC | TPS3808G01 |
VREF | 0.405V |
IS | ±25nA |
VI | 3.3V |
VIT | 2.97 V |
所需 % ACC | 1% |
首先,使用Equation9 计算 R2 的最接近标准值。
已知 R2 后,使用Equation10 计算 R1 的最接近标准值。
使用标准值电阻的作用是,预期阈值电压可通过
Equation11 找到。
然后,使用Equation6 确定输入电流。IS 作为正值使用,以确定通过分压器的最大电流量。
还可以发现,此电流约为泄漏电流的 100 倍,这验证了之前说明的经验法则。
最后,使用Equation5 和Equation6,图 3-1 展示了当 R2 范围为 1kΩ 到 1MΩ 时,最坏情况精度和分压器输入电流的变化。请注意,精度基于新计算出的 VIT:2.974V。
图 3-1 还明确表明了精度与 R2 的线性关系以及电流与它的指数关系(注意对数轴)。这种相关性表明电阻 R2 的增加和减少都会产生增益递减。在低端,电流显著增加,而精度少量增加。在高端,精度显著减少,而电流少量减少。泄漏电流的精度几乎始终优于图中显示的精度,这是因为泄漏量并非始终处于最坏情况。不过电流的变化不大,这是因为在进入分压器的电流中,泄漏电流几乎始终是其中的一小部分。