• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TMP6x 过采样

    • ZHCAAU5 October   2020 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TMP6x 过采样
  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2过采样
    1. 2.1 方法 1
      1. 2.1.1 方法 1 示例代码
    2. 2.2 方法 2
      1. 2.2.1 方法 2 示例代码
    3. 2.3 奈奎斯特速率
    4. 2.4 抖动
    5. 2.5 分辨率
  4. 3参考文献
  5. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

TMP6x 过采样

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

商标

Other TMs

1 引言

更高精度的温度检测可允许系统在更接近热限值的情况下运行,从而提高性能和效率。在恒温器中,技术正在改变人们与环境互动和控制环境的方式,节能和效率多年来一直是设计迭代的主要驱动因素。

TMP6x 硅基热敏电阻的高线性度有助于在高温下实现更好的动态范围,但在室温下实现较低的动态范围。但是,这种线性度可以实现 NTC 热敏电阻无法做到的软件改进,并且在实施后,TMP6x 器件可以实现更高的精度和分辨率,而不受动态范围的影响。除了 TMP6x 系列能够实现的更短响应时间、更低漂移和易用性之外,这还允许在超出室温的情况下实现更高精度。

NTC 热敏电阻在 25°C 时往往具有良好的精度,因为这是非常常见的校准点。除此之外,从 NTC 分压器获取的温度变得不太准确。更复杂的多点校准成本高且耗时,因为它们需要保温。TMP6x 器件的线性度允许单点校准,无需成本高昂的保温即可完成。然后,可以使用过采样方法在软件中进一步提高最终精度。通常,每八次过采样会将 ADC 的分辨率提高两位。本应用手册稍后将讨论不同的过采样方法以及应用实例。

GUID-8731DE95-A53F-426C-8648-36F0918951C9-low.png图 1-1 采用 X1SON 封装的 TMP61.

2 过采样

过采样可以提高 ADC 分辨率,而无需求助于更昂贵、分辨率更高的 ADC。系统分辨率可能会受到 ADC 的限制,而过采样有助于在整个温度范围内有效提高 TMP61 的精度。

这对于室温应用特别有用,因为环境已经过优化。除了更高的精度和测量分辨率外,过采样还可以提高信噪比。温度值存储在一个数组中,因为它们是根据 ADC 位计算得出的。按照先入先出 (FIFO) 序列,随着新样片的添加,样片会在数组中移动。下面讨论的方法可用于温度转换中使用的各种值,包括温度、ADC 位值、分压器电压或计算得出的电阻。但是,本文档中的代码示例是对计算得出的温度求平均。

2.1 方法 1

第一种过采样方法会考虑整个周期的运行平均值。这可能更适合恒温器和其他环境监测系统,因为在求平均之前等待一个完整的周期可能会更好。这可以防止传递温度变化对系统响应产生重大影响。

GUID-3685E868-D0EE-4EC3-8140-517E01B9EC58-low.png图 2-1 FIFO 平均法 1

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale