處理功率位準大於 75 W 時,離線電源供應器需要功率因數校正 (PFC)。PFC 的目標是控制輸入電流,使負載看起來像純電阻器。使用正弦 AC 輸入電壓時,輸入電流也必須為正弦。為了控制輸入電流,必須感測輸入電流。
設計人員通常會在 PFC 應用中使用兩種電流感測方法的其中一種。第一種方法是將分流電阻器置於 PFC 接地迴路 (在 圖 1 中指定爲 R1) 以感測輸入電流,該輸入電流會被傳送到平均電流模式控制器 [1] (如 圖 2 所示),以迫使輸入電流跟隨輸入電壓。由於分流電阻器可感測完整升壓電感器電流,因此這個電流感測方法可提供良好的功率因數及低總諧波失真 (THD)。但分流電阻器確實會造成額外功率損耗,所以這在需要高效率的應用中可能會是個問題。
第二種方法是將電流變壓器與升壓開關串聯,以感測 圖 1 中指定爲 CT 和 R2 的切換電流。當分流器不適用時,則此方法為首選,例如交錯式 PFC [2] 和免半橋接 PFC [3]。由於電流變壓器只會感測切換電流 (IQ) (而非全電感器電流) 以控制完整電感器電流,因此簡單的解決方案就是在電流變壓器輸出 (脈衝寬度調變 [PWM] 導通時間的中間) 時進行取樣。取樣之所以有效,是因爲中點瞬時電流值等於連續傳導模式 (CCM) 中的平均電感器電流值,如 圖 3 所示。此方法的功率損耗比第一種方法更少,不過也有其限制:PFC 的工作週期從 0% 到 100% 不等。當工作週期較小時,PWM 導通時間較小,很難在 PWM 導通時間中間進行精確取樣。任何取樣位置偏移都會造成回饋訊號錯誤,並使 THD 和功率因數劣化。
本文件介紹新方法:特殊的尖峰電流模式,控制 PFC 並達到單位功率因數。此方法不需要分流器,因此可免除功率損耗。雖然其仍使用電流變壓器感測切換電流,但在 PWM 開啟時間中不需進行取樣,因此取樣位置偏移問題便會消失。另外還有其他好處。
尖峰電流模式控制 [4] 廣泛用於 DC/DC 轉換器,但不適用於 PFC,因爲 PFC 需要控制平均電流,而不是尖峰電流。控制電感器尖峰電流會導致 THD 劣化,且功率因數低。
透過使用如 圖 4 所示的特殊 PWM 產生器,PFC 可以實現尖峰電流模式控制。在 圖 4 中,感測到的切換電流 IQ 與鋸齒波進行比較。鋸齒波尖峰值電壓 (VRAMP) 從每個切換週期開始,其幅度在切換週期結束時線性下降到 0 V。升壓開關 (Q) 會在切換週期開始時開啟。Q 在 IQ 超出鋸齒波時關閉。
這種 PWM 產生器已存在於幾乎所有數位電源控制器中,例如 TI 的 C2000™ 即時微控制器和 UCD3138。這些數位控制器具有配備可編程傾斜補償的尖峰電流模式控制模組。以 VRAMP/T 的斜率設計補償,會產生所需的鋸齒波。
爲了達到單位功率因數,方程式 1會將鋸齒波 VRAMP 的峰值計算爲:
其中 Gv 是電壓迴路輸出,Vout 是 PFC 輸出電壓,L 是升壓電感器的電感,R 是電流變壓器輸出的電流感測電阻器,Ton 是 PFC PWM 導通時間。
由於 PWM 導通時間在兩個連續切換週期中幾乎相同,因此您可使用前一個切換週期的 Ton 資訊計算此切換週期的 VRAMP 值。
請看如何利用此控制方法達到單位功率因數。如圖 3 所示,在 Ton 期間,輸入電壓套用至電感器,導致電感器電流從 I1 上升至 I2。採用 方程式 2:
其中 Vin 為 PFC 輸入電壓。方程式 3 計算各切換週期的平均電感器電流為:
方程式 6 適用於在 CCM 穩定狀態下運作的 PFC:
將 方程式 6 代入 方程式 5 並求解 I2 後得到 方程式 7:
將 方程式 1 和 方程式 7 代入 方程式 4 得到 方程式 8:
在 方程式 8中,Gv 是 PFC 電壓迴路輸出。它在穩定狀態下是恆定的,因此 Iavg與 Vin 成正比,並遵循 Vin 的形狀。如果 Vin 是正弦波,則 Iavg 也會是正弦波。控制電感器尖峰電流可達到單位功率因數。
相較於傳統平均電流模式控制,此方法可免除電流分流電阻器造成的功率損耗。而相較於電流變壓器感測方法,此方法需要精確的取樣位置,因此不需要對電流進行取樣。相反的,類比的比較器會判定 PWM 關閉瞬間,免除了取樣偏移問題。
為了節省系統成本,部分設計人員偏好使用組合控制,其中單一控制器可同時控制 PFC 和 DC/DC 控制器。您可將組合控制器放置在 AC/DC 電源供應器的一次或二次側,其中每一個都各有優缺點。若選擇將組合控制器放在一次側,則 DC/DC 輸出電壓和電流資訊需跨隔離邊界傳送至一次側,而控制器和主機之間的通訊也需跨越隔離邊界。若選擇將組合控制器放在二次側,則因普通平均電流模式控制方法需要輸入 AC 電壓資訊,所以必須感測輸入電壓,並將其用於調變電流迴路參考。跨隔離邊界感測輸入電壓是一項挑戰。
在新的控制方法中,方程式 1 只包含 Vout,不包含 Vin。由於無需感測 Vin,您可以免除 Vin 感測電路。此控制方法僅需電流變壓器輸出及 Vout 資訊。由於電流變壓器提供隔離功能,因此低成本光耦合器可感測 Vout,並將其傳送至二次側。接著,您可將 PFC 控制器放在 AC/DC 電源供應器的二次側,並與同樣位於二次側的 DC/DC 控制器合併,共同建立可大幅降低系統成本的組合控制器。